This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:UVP/OVP/OCP 锁存模式吗?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907428/tps53513-are-uvp-ovp-ocp-latch-mode

器件型号:TPS53513

大家好、

我想再次确认 TPS53513 UVP/OVP/OCP 均为锁存模式、只能通过回收 VDD 或 EN 来恢复、对吧?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OVP UVP

    过压和欠压保护 TPS53513器件可监控由电阻器分压的反馈电压、从而检测过压和欠压。 当反馈电压低于目标电压的68%时、UVP 比较器输出变为高电平、内部 UVP 延迟计数器开始计数。 1ms 后、TPS53513器件会锁存高侧和低侧 MOSFET 驱动器。 UVP 功能在软启动完成后启用。 当反馈电压高于目标电压的120%时、OVP 比较器输出变为高电平、电路锁存高侧 MOSFET 驱动器并打开低侧 MOSFET、直至达到负电流限值。 当达到负电流限值时、低侧 FET 会关断、高侧 FET 会再次导通最短导通时间。 TPS53513器件在此周期中运行、直到输出电压下拉至低于 UVP 阈值电压1ms。 在1ms UVP 延迟时间后、高侧 FET 锁存、低侧 FET 锁存。 该故障通过 VDD 复位或重新转换 EN 引脚来清除。

    OCP 未锁存

    TPS53513器件具有逐周期过流限制控制。

    热关断

    TPS53513器件监控内部温度。 如果温度超过阈值(通常为140°C)、TPS53513器件会关断。 当温度降至阈值以下约40°C 时、器件会导通。 热关断是一种非锁存保护。