This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:LM3406HV

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907456/lm3406-lm3406hv

器件型号:LM3406

尊敬的专家:

我的客户在照明领域使用 LM3406HV。 现在、他们发现了下面两个问题、并进行了一些测试。 您能否帮助检查他们的解决方案是否存在其他问题?

  • 器件参数:

电感:47uH * 2 (串联连接)

输出电容:4.7uF + 1uF

VCC 电容:0.1uF

COMP 电容器:0.22uF

Ron:510K

  • 问题1. 断电时闪烁:在输出端并联一个4.7uF 陶瓷电容器可以消除这种现象。 并联电容器类别和 更大的电容是否会导致问题? 例如、并联使用22uF/63V 铝电解电容器。

青色:VIN
蓝色:比较
紫色:VCC
黄色:SW

  • 问题2. 持续上电后的异常启动:前端36-45V 是开关电源。 电源关闭后、需要一些时间才能降低电压。 如果电压未降至6V、则会出现此问题。 在电源端子电压降至6V 以下后、上电将不会有问题。 他们计划在输入端并联两个15K 电阻作为放电电阻器、是否会导致问题?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1、并联电容器两个4.7uF 解决了问题。  并联两个22 μ F 电解电容器?  电解电容器不适合高频、因此它们不会像陶瓷电容器那样减少电流纹波。  否则、添加电容器应该是可以的。

    问题2、为其电源添加两个电阻器的负载更大、即使它很小。  这对于 LM3406来说不是问题。

    此致、