大家好、我正在尝试验证 BQ24195L 在我们的系统中是否按预期工作、但是我遇到了电池以正确的速度充电的问题。 当连接到笔记本电脑、显示器、坞站等上的 USB 3.0端口时、电池将以500mA 的电流充电 当连接到2.0A 手机充电器或直接连接到电源时、电池将以100mA 的电流充电。
请帮助我调试/了解为何在这两种情况下都无法更快地充电。 我对 USB 3.0端口的期望更高、当然对手机壁式充电器的期望也更高。
- 电池电压为3.7V
- ILIM 通过357 Ω 电阻器进行设置(应允许1.5A 电流)
- 充电电流寄存器设置为2.2A