This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电周期完成后 BATFET 关闭

Guru**** 2536780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955971/bq25601-batfet-wasn-t-turned-off-when-a-charge-cycle-complete

器件型号:BQ25601
您好 ,团队
   在这里 我   有一个问题,  数据表 显示 ,当 一个充电周期完成时,Q4将被关闭,但我们没有看到 Q4关闭。
 
当我用下面设置的寄存器给电池充电时;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../settings-of-reg.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电周期完成后、BATFET 的充电路径关闭、BATFET 的放电路径仍然打开。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning,

          感谢您的回复,

          我对这一点并不十分清楚,

          BATFET 是一个 MOSFET,如果它可以放电,它也可以充电,路径打开;右侧?

          25601如何控制 MOSFET 只能放电?

          我还有一个问题、如果电池电压高于充电电压(4.12V)、充电器插入,Ω、负载将会增加 从电池消耗电流、但不从 PowerPath 消耗电流,?原因

          

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BATFET 的充电路径和放电路径可单独控制。 这是专有设计。

    当存在有效 VBUS 时、VBUS 支持 VSYS、除非触发 DPM (9.2.6.2动态电源管理)。

    并且 VBAT 的充电电压不应超过充电电压限制设置。 当充电电流低于终止阈值、充电电压高于再充电阈值、并且器件未处于 DPM 模式或热调节时、充电器器件会自动终止充电周期。

    强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉充电器操作

    谢谢、

    宁。