This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:系统在无电池的情况下降至1.5v

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956165/bq24295-sys-dropping-to-1-5v-with-no-battery

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: TPS23758

几乎所有东西都很完美。  除了... 没有电池时。

SYS 根据寄存器的指定保持在3.7-3.9V

除偶尔出现干扰外,我的系统会被擦除:(  (欠压检测器在2.5V 下跳闸)

SYS 轨看起来像这样:

这些是我的寄存器设置

BQ24295 REG00 = 5E                

BQ24295 REG01 = 1F          

BQ24295 REG02 = 60          

BQ24295 REG03 = 11          

BQ24295 REG04 = B2          

BQ24295 REG05 = Be.          

BQ24295 REG06 = 9F          

BQ24295 REG07 = 4B          

BQ24295 REG08 = 05          

BQ24295 REG09 = 01  

电源来自5V、3A 外部 POE 输入(TPS23758)、我已经测量到即使是头发也不会产生毛刺脉冲(据我所知)(我已经在该外部直流轨上运行了负载测试、并且知道高达3A 的电流可以正常工作)

我认为它与汲取一定数量的电流有关(不确定具体的电流大小、但假设大约为500mA-700mA)

当我消耗更少的电流时、SYS 上没有干扰。

在我的某些电路板上、这种下降/干扰比在其他电路板上更频繁发生。

即使存在大量外部电压/电流、在没有电池时、是否存在特定的电流限制会导致 BQ24295使 SYS 下降?

非常感谢您的任何想法!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、我用另一个 BQ24295替换了 BQ24295、现在 SYS 不会产生干扰。

    我很好奇、这只是一个 BQ24295不好的情况吗?  还是芯片之间存在差异?  我希望这只是一个糟糕的 BQ24295、因为这意味着我可以依靠大多数正常工作。

    在另一种情况下、我可能只是配置不稳定、在这种情况下、一些建议会得到很好的采纳! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它 可能与焊接、测试设置等相关 感谢您的更新!

    此致、

    宁。