主题中讨论的其他器件: TPS23758
几乎所有东西都很完美。 除了... 没有电池时。
SYS 根据寄存器的指定保持在3.7-3.9V
除偶尔出现干扰外,我的系统会被擦除:( (欠压检测器在2.5V 下跳闸)
SYS 轨看起来像这样:
这些是我的寄存器设置
BQ24295 REG00 = 5E
BQ24295 REG01 = 1F
BQ24295 REG02 = 60
BQ24295 REG03 = 11
BQ24295 REG04 = B2
BQ24295 REG05 = Be.
BQ24295 REG06 = 9F
BQ24295 REG07 = 4B
BQ24295 REG08 = 05
BQ24295 REG09 = 01
电源来自5V、3A 外部 POE 输入(TPS23758)、我已经测量到即使是头发也不会产生毛刺脉冲(据我所知)(我已经在该外部直流轨上运行了负载测试、并且知道高达3A 的电流可以正常工作)
我认为它与汲取一定数量的电流有关(不确定具体的电流大小、但假设大约为500mA-700mA)
当我消耗更少的电流时、SYS 上没有干扰。
在我的某些电路板上、这种下降/干扰比在其他电路板上更频繁发生。
即使存在大量外部电压/电流、在没有电池时、是否存在特定的电流限制会导致 BQ24295使 SYS 下降?
非常感谢您的任何想法!
Jeff