This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:当 LM3435未连接任何 LED 时、芯片压摆将会概率地出现烧毁问题。

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907294/lm3435-when-lm3435-not-connect-any-led-then-chip-itslef-will-occur-the-burn-out-issue-probabilistically

器件型号:LM3435

您好、先生、

我们的客户报告说、如果 LM3435未连接任何 LED 并已通电... 然后芯片本身会概率地出现烧毁问题。

故障率不高、是否正常?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我只是通读数据表。  它不应在 LED 打开时失败、它应报告故障。  它应达到最大4.7V。

    Cout1、Cout2和电感器的值是多少?  这是反激式、因此如果没有负载并且电感器与输出电容器的比率不正确、则可能达到 Vout 与 Vin 电压的绝对最大值。

    LED 的工作电流是多少?

    此致、