This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:能否使两个模块输出为公共(短路)和为单负载供电。 一个模块将同时打开。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904882/tpsm84624-can-i-make-two-modules-output-common-short-and-power-single-load-one-module-will-be-on-at-a-time

器件型号:TPSM84624

我们需要为负载提供双独立电源。  

即2 个 TPSM84624、其输入来自不同的源、但连接到相同的负载。 两个稳压器将始终具有输入电源。

但是、用户选择将负载连接到哪个稳压器。

  因此、通过使用一个 TPSM84624的 EN 引脚禁用其输出、该稳压器的输出引脚能否处于另一个稳压器提供的电压?  

或者内部保护电路是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    TPSM84624是否都配置为具有相同的输出电压? 每个模块的输入电压是多少?

    一般而言、只要一个模块的设置输出电压不高于禁用模块的输入电压、那么将输出连接在一起并一次启用一个模块是可以的。 这可能是一种不太可能的情况、但例如、模块#1的输入电压为12V 至6V、模块#2的输入电压为5V 至3.3V。 如果模块#2禁用且模块#1启用、则模块#1的6V 输出将导致电流流流回禁用模块#2的 HS FET 体二极管、因为它的输出电压将高于其输入电压。

    如果两个模块都设置为相同的输出电压、则仅使用单个 TPSM84624前面的电源多路复用器或电源开关在不同的输入源之间进行切换可能更实用、更具成本效益。

    在保护特性方面、TPSM84624具有预偏置启动特性、这在该多路复用情况下非常有用。 当一个模块被禁用、然后第二个模块被启用时、第二个模块将不会打开其 LS FET 以对公共输出节点上的残余电压进行放电、 防止过多的负电流流入电感器、否则、如果模块没有预偏置启动、电感器中会流动。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

      稳压器的输入将是相同的电压、稳压器上设置的输出电压也是如此。

    无论如何、作为充分的预防措施、我们将关闭两个稳压器的输入、切换使能端、然后同时为其加电。

    由于空间有限、我们正在尝试保持低组件数量、因此没有电源多路复用器。

    此致、

    kalpak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpak、

    为了澄清这一点、您是同时切换输入源还是同时打开 TPSM84624使能端? 我从原来的帖子中了解到、一次只能启用一个 TPSM84624。

    您能不能帮助我理解在给定时间使用具有相同输入和输出但仅使用一个模块的目的?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想简单介绍一下这两种稳压器是 TPSM84624 。

    实际上、其中一个稳压器将是其他类型的稳压器。

    这两个器件将具有相同的电源、但一次只启用一个电源。

    重申一下、启用将不会立即执行。

    电源将在使能端切换前关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpak、感谢您提供的信息。 如前所述、只要另一个稳压器的输出不高于已禁用的 TPSM84624的输入电压、我就看不到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢