This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:最大输入使能高引脚电压是多少?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956462/tps7a03-what-is-the-max-input-enable-high-pin-voltage

器件型号:TPS7A03

大家好、

VEN (HI)- EN 引脚逻辑高电压-在数据表中指定为最小值1.1V、但最大值 Vin 是多少? 我看到它没有被指定。 是否有更高限制的建议? 我知道输入电压的最大绝对电压大约为6-6.3V、在这个电压下是安全的吗?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    绝对最大值部分定义了 EN 的最大值:

    在这种情况下、最大值与 Vin 相同、因此 VEN 的电压刚好低于6-6.3V 是可以的。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    不过、对于逻辑高电平而言、这是不是吗? 如果您查看数据表的第7页、它显示逻辑高电平的最小值为1.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我不确定我是否理解这个问题。 VEN (HIGH)被指定为最小值、这是因为任何高于1.1V 的电压被认为是一个逻辑高电平。 VEN (低电平)被指定为最大值、因为任何小于0.3V 的电压都被视为逻辑低电平。

    这能回答您的问题吗?

    此致、

    Nick