This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:无 VIN 时的控制信号电平

Guru**** 2636185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955512/tps65132s-control-signal-level-when-no-vin

器件型号:TPS65132S

尊敬的团队:

当没有 VIN 时、控制信号(EN、SYNC、SDA、SCL)的输入是否可能?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    不建议在没有 Vin 的情况下应用控制信号。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    是否需要外部隔离器件?
    当需要外部器件时、不使用此器件。

    我认为、如果电压处于绝对最大额定值范围内、我没有任何问题、是不是这样?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    我无法评论是否需要外部隔离器件。 我可以说的是、当在没有电源的情况下向控制引脚施加电压时、可能会有从控制信号引脚到电源引脚的电流路径通过 ESD 保护二极管存在。 有多少电流将取决于系统电源方案。 因此、没有直接的答案。 顺便说一下、这些问题并不是 TPS65132S 特有的、而是对所有器件通用的。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的评论。

    >从控制信号引脚到电源引脚的电流路径可能通过 ESD 保护二极管存在。
    这是系统问题、我是否可以认为设备没有问题?
    ESD 二极管是否损坏? 容差水平(前进方向? ESD 二极管的信号输入电平 H 到 VDD)?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这是一个系统问题、但如果通过 ESD 二极管的电流过大、则可能会损坏。  很抱歉、但我没有关于二极管在哪个点可能损坏的确切详细信息。 是的、问题是从 H 信号电平到 VDD。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。
    ESD 二极管为高电压、但认为电流很小。
    我认为、如果控制信号的高电平电流很小、没有任何问题。

    此致、
    PAN-M