This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:确认他是否可以为 SoftStart 设置1.68uF (350ms)。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907239/lm5021-confirm-whether-he-can-set-1-68uf-350ms-for-softstart

器件型号:LM5021

您好!

是否无需为软启动设置1.68uF (350ms)?

在最新 LM5021数据表的以下图6中、软启动电容为1-1000nF。   他认为1.68uF 大于该图上的值。 这就是为什么他要问的原因。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    感谢您关注 LM5021反激式控制器。

    是的、软启动电容值可能高于数据表图6中所示的值。
    除了延长软启动时间、它还控制过载情况下的"断续模式"时序。 请参阅数据表的第7.3.6节。

    我估计过载之间的断续模式关断时间会延长 约40秒、但也会延长过载时的允许时间。
    请确保用于实现1.68uF 的电容器  具有微不足道的泄漏电流、以避免延长更多的时间。

    除了这些考虑  因素、该设计可能还需要更高的 VIN 电容、以便在等待 AUX 上反射的输出电压达到足够高的水平时使 IC 保持通电状态、从而使 VIN 保持在 UVLO 阈值以上。  

    此致、
    Ulrich