This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:此器件是否可用作独立器件?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955881/bq25895-can-this-part-be-used-as-standalone

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25619

大家好、团队、  

客户的设计需要 BQ25895或 BQ25619、以便他们在 PMID 上具有升压电压。 但是、在客户应用中、在电池充电时系统应完全关断、并且无法进行持续的主机 MCU 通信。

因此、我们将尝试了解 I2C 编程在这些器件上的工作原理。 它们是否只需要通过 I2C 进行一次性配置、然后可以在独立模式下工作、而无需主机 MCU 监控它们? 如果没有、我们是否有其他建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 请参阅 d/s 上的8.2.7.1自主充电周期

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning!