请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20 您好!
请检查 FB 电阻器是否为1.75V/35A、并查看原理图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请检查 FB 电阻器是否为1.75V/35A、并查看原理图:
您好、Shay、
黄色是否表示 DNP/不组装部件?
电阻分压器值看起来正确。 选择0.9V 基准(VSEL 引脚上为51.1k Ω)后、所示的8.66k Ω 顶部电阻和28k Ω 底部电阻分压器的输出电压将为0.9V*(1+8.66/28)= 1.178V。
从器件上无需反馈分压器。 对于从器件、您可以将 RSN 连接到 GND 并将 RSP 悬空。
其余的原理图和所选的元件看起来不错(假设黄色表示 DNP、如开头所述)。 您的设计非常接近我们的2PH EVM 设计- TPS543C20EVM-869。
此致、
Kris