This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611DEVM:BQ25611DEVM

Guru**** 2793245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25611DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907151/bq25611devm-bq25611devm

器件型号:BQ25611DEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25611D

您好!

对于器件型号 BQ25611D、TS 引脚用于数据表中的电池 NTC 热敏电阻温度检测

但在 BQ25611DEVM 中、开发板设计 TS 引脚未与电池连接器的中间引脚连接-理想情况下、电池连接器 J4的中间引脚用于 NTC 连接、但在开发板设计中、电池连接器 J4的中间引脚与 BTSNS 引脚连接! 看起来很奇怪。 您能否在开发板设计中确认 TS 引脚已连接电阻分压器网络但未连接电池连接器?

此致、

Chirag Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TS 引脚连接到其中一个电池组引脚的原因是、NTC 热敏电阻通常封装电池组、并连接到其中一个电池组引脚。 如果电池中没有 热敏电阻器封装、则 TS 引脚可连接到热敏电阻。 如果不使用 TS 引脚、则将10k 电阻器从 REGN 连接到 TS、并将10k 电阻器从 TS 连接到 GND。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你