This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求此设计替代 SY21113

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907010/asking-for-the-design-to-replace-sy21113

主题中讨论的其他器件:TPS564208

大家好、

客户正在设计降压解决方案 SY21113。

您是否会根据以下条件提供意见?

1.        输入14V+/-10%和电压输出4.5V

        2、Imax:3A

        效率优于 SY21113D

 

是否有比 TPS564208DDCR 更好的解决方案?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    目前、您需要使用4A 器件(TPS564208)与 SY21113D 进行竞争、我们的新一代样片即将推出。