This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:用于 RTOS 或 c 代码的 TLC59116驱动程序

Guru**** 2585505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905243/tlc59116-tlc59116-driver-for-rtos-or-c-code

器件型号:TLC59116

尊敬的团队:

客户需要用于 FreeRTOS 系统的驱动程序、或者只需 C 代码即可。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Sammi:

    这是 TLC59116的示例代码。

    e2e.ti.com/.../7713.TLC59116-Sample-Code.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回答。

    客户对代码有新的要求、他们想知道我们是否有任何有关使用单独控制或组控制的 PWM 控制的代码示例?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    很抱歉、我们没有其他示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    好的、明白。 因此、我想与您确认如何在单个模式下进行控制。 如果客户只想在50%占空比中控制 PWM3、他们只需要设置14H=0xFF、05h=0xF0、然后禁用 GPRPWM?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    第一步应该将 mode1 (00h 寄存器)的位4设置为0、这将启用内部振荡器。 无法禁用 GPRPWM。