This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:在开环中安全运行?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907193/ucc25600-safely-operate-in-open-loop

器件型号:UCC25600

你(们)好。  

UCC25600 LLC 控制器是否可以开环运行? 我正在寻找一种控制器解决方案、为 LLC-DCX 提供软启动功能、然后是固定频率操作。 UCC25600可以实现这一点吗? 谢谢你。

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar

    您的问题的简短答案是"是"。

    您只需将适当的电流注入 RT 引脚即可。 该引脚保持在2.5V、因此、例如1.25k 的电阻器将设置2mA 的电流和150kHz 的开关频率。

    此致

    Colin