This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:Sch 审核

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955609/lmr33620-sch-review

器件型号:LMR33620

大家好、

请帮您仔细检查 LMR33620的 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    应 重新选择电感器 L2。   额定电感值是可以接受的、但数据表显示在2A 输出条件下会发生严重降额、请参阅  电感器数据表的以下屏幕截图、具体而言、请参阅电感与直流电流曲线: http://sunlordinc.com/UploadFiles/2014/03/191507413A204AE9.pdf

    确保稳定运行的最小电感值为0.97uH、根据数据表在给定条件下超出该值。 应选择新的电感 器、以确保在整个负载电流范围内不会超出该最小电感值。

    否则、原理图看起来不错。

     此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈 里森、您好!

    感谢您的回复。

    我有疑问。 电路降压后、3.8V 输出的实际功耗不会超过500mA。 在需要500mA 功耗的情况下、客户是否仍需要选择2A 额定电流的2.2uH 电感值?

    如果客户仍使用当前选定的型号、会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我们建议不要让电感器饱和、因为虽然该器件利用谷值电流限制来防止电流失控、但饱和电感器内核允许电感器电流快速上升到高值、从而导致元件损坏。  为  该器件选择饱和电流额定值至少为典型 HS 电流限值或3.5A 的电感器。  如需更多信息、请参阅数据表中的电感器选择部分9.2.2.4。

    如果客户选择使用当前选择的电感器、则不能保证器件在数据表中列出的条件下按预期运行、并且在短路情况下会出现元件损坏的风险、并且在更高的负载电流下会出现设计不稳定的情况。

    此致、

    Harrison Overrurf