大家好、
您能不能建议我的客户提出这样的问题
评估 TPS54428时、较高电流负载下的 IC 温度和扼流线圈温度为 NG。
我知道 TPS54428具有具有 OCP 设置的固定 IC、但请告诉我如何更改
外部过流保护工作点、方法是降低扼流线圈的电感值等
谢谢
此致、
Shidara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shidara、
该器件具有 OCP 功能、典型值为5.3A 低侧(最小值为4.6A、最大值为6.8A)。 因此、基于典型值的平均电流为5.3A+(IPP/2)。 Ipp 取决于电感、输入和输出电压。 根据 TPS54428数据表中的公式5 (我猜是 VIN、VOUT)计算出的 IPP 是什么?它是系统中的最大平均电流(负载)是多少? 您可以使用电感器值来降低峰间电流、 但是、为了实现稳定性、您需要确保遵循数据表(表2)中的建议值、并且电感饱和电流额定值必须大于计算出的峰值电流、并且 RMS 或加热电流额定值必须大于计算出的 RMS 电流。
以下是有关 PCB 布局以实现最佳热性能的一些提示:
谢谢!
Tahar Allag