This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54428:OCP 调节

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906971/tps54428-ocp-adjustment

器件型号:TPS54428

大家好、

您能不能建议我的客户提出这样的问题

评估 TPS54428时、较高电流负载下的 IC 温度和扼流线圈温度为 NG。

我知道 TPS54428具有具有 OCP 设置的固定 IC、但请告诉我如何更改

外部过流保护工作点、方法是降低扼流线圈的电感值等

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    TPS54428使用谷值检测电流限制。  这是关断时间结束时的电流。  实际负载电流将是电感电流峰峰值的一半以上、因此增大电感值将降低有效负载电流限制。  查看此博客:

    TPS54428被设计成与特定的输出电感器值一起使用、请见数据表中的表2。  增加一个标准值也是安全的、也就是说、如果建议使用2.2uH、则应使用3.3uF。  如果您增大电感值、我建议在范围的下端使用输出电容、以使 LC 产品保持在范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、  

    该器件具有 OCP 功能、典型值为5.3A 低侧(最小值为4.6A、最大值为6.8A)。 因此、基于典型值的平均电流为5.3A+(IPP/2)。 Ipp 取决于电感、输入和输出电压。 根据 TPS54428数据表中的公式5 (我猜是 VIN、VOUT)计算出的 IPP 是什么?它是系统中的最大平均电流(负载)是多少? 您可以使用电感器值来降低峰间电流、 但是、为了实现稳定性、您需要确保遵循数据表(表2)中的建议值、并且电感饱和电流额定值必须大于计算出的峰值电流、并且 RMS 或加热电流额定值必须大于计算出的 RMS 电流。

    以下是有关 PCB 布局以实现最佳热性能的一些提示:

    • 器件的外露焊盘必须通过焊料连接到 PGND。
    • 为了更好地散热、TPS54428附近的顶部区域应尽可能地填充接地以散热。
    • IC 正下方的底部区域应具有专用的接地区域。 应使用通孔将其直接连接到散热焊盘、如图所示。 接地面积应尽可能大。 额外的内部层可作为接地平面专用、并连接到过孔。

    谢谢!

    Tahar Allag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John-San Tahar-San

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Shidara