This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:反向电压保护

Guru**** 2519890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904301/tps61099-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS61099

你(们)好

  TPS61099的输入是1.4V 纽扣电池。  我正在考虑在输入端添加一个 PFET 以实现反向电压保护、但这 甚至是必要的

因为 TPS61099器件具有 UVLO?

请发表评论

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否担心客户将电池倒置连接?  

    建议避免这种 机械风险、不仅保护电路、还引导终端客户正确行事。

    如果需要、您可以在电池和输入电压之间添加一个理想二极管。 是的、PFET 可以帮助实现这一点。

    但我担心 UVLO 无法保护电池、因为在 GND 到 Vin 之间集成了一个二极管 IC。 它允许原生电流、并可能损坏 IC 和电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    只要您没有听到您的声音、我就认为问题已经解决了。 我将关闭此帖子。 如果您还有其他问题、请在下面回复。 谢谢!