This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:向现有电路添加 RAUX

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956173/lm5072-adding-raux-to-existing-circuit

器件型号:LM5072
主题中讨论的其他器件:TPS23756

我需要修复现有的 PoE 电路才能使用12-24V 外部电源。

这在理论上应该很简单、我只需在新的 Vin 中添加一个 RAUX 上拉电阻即可。 该电路使用 DA2383从输入端创建3.3V 电压。

我对此有两个问题:

-如何定义12-24V 范围内的 RAUX 上拉电阻? 对于12V、公式为 ME 80kOhm、对于24V 200kOhm。 我是否采用较大的值来限制浪涌电流、以确保这两种情况下的安全?

-反激式变压器 DA2383的额定输入电压为24-60V。 这是否适用于12V 电压? 不幸的是、我在这方面的理论背景非常有限。 但是、变压器的额定电压为3.3V/4A、次级侧的拉电流不超过1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    µA 电阻值时、应确保当该引脚在较低和较高 RAUX 阈值(约4V)之间处于中间位置时、流入 RAUX 引脚的电流约为100 μ A。 例如、对于18V 非显性后 辅助电源(12V-24V)、上拉电阻器应为140K

    如果变压器不是为宽输入电压范围设计的、则可能无法正常工作。 请考虑使用 TPS23756的一些宽输入电压设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师