This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:LM60440在输入电压为4V 时的效率为4VIN/1Vout@0.5A

Guru**** 2814595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956346/lm60440-lm60440-efficiency-at-4vin-1vout-0-5a

器件型号:LM60440

大家好、

您能回答我们的客户关于特定效率的问题吗? 数据表还指出、该器件可在 Webench 中找到、但不能在 Webench 中找到。 何时提供?

我看到(在数据表的第1页上)在8VIN/5Vout@0.5A 上的效率为96%。 一个3V 的"下降"、这样说。 在我的条件下、我是否也能期望这种效率-即4Vin/1Vout@0.5A?

96%正是我想要的。  尽管图12与第1页不符。 此处仅在0.75A 时达到96%

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我认为该数据表中的 URL 可能已链接到旧的 WEBENCH 工具。 我们目前正在使用 WEBENCH 设计器 、该仿真工具上提供了 LM60440器件。 我将注意到这一点、并将努力在不久的将来在数据表中正确更新 URL 链接。  

    目前、下面是一个指向导出仿真的链接、该仿真是我使用 LM60440A (400kHz 选项)为4Vin|1Vout|0.5A 生成的。 也可以在 LM60440产品文件夹页面的"设计和开发"部分下访问 WEBENCH 设计器。

    仿真结果表明、您预计效率约为86-87%。 鉴于此器件的开关频率固定为400kHz、我认为您无法针对客户情况充分发挥效率。

    此致、

    Jimmy