This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:无需使用断路器即可进行初始故障检查

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956150/lm5170-initial-fault-check-without-using-circuit-breakers

器件型号:LM5170

LM5170为测试短路 MOSFET 而执行的初始故障检查似乎是一项有用的功能。 但是、LM5170数据表指出:"如果断路器不存在、或者断路器 FET 不受 LM5170-Q1控制、则必须停用故障检测机制。" (请参阅数据表/TI 文档 SNVSAQ6B 的第8.3.16节。) 断路器功能在我的应用中是不可行的。 我希望能够在不使用断路器驱动器的情况下使用故障检测机制。

数据表未提供有关无法实现这一目标的原因的说明或详细信息。 E2E 论坛上的其他主题建议故障检测需要测试功率级 MOSFET 和断路器 MOSFET、数据表中指出、BRKG 至 BRKS 电压必须上升到8.5V 以上、然后 LM5170才能进入待机模式(数据表的第8.3.16.2节)。

从 LM5170内的栅极驱动器的角度来看、断路器 MOSFET 似乎只是一个电容器(例如、栅极电容)。 BRKG/BRKS 两端的电容器是否可用于模拟实际的 MOSFET? 这似乎为视在栅极电压上升到数据表中所述阈值以上提供了一种方法。

谢谢、

M. Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您的发帖。  很遗憾听到您可能对数据表说明感到困惑、尽管我认为这很清楚。

    该检测由内部电路执行、由于 IP 保护、数据表中未对此进行披露。  基本上、它首先从 CSB 引脚提供一个小电流、并监视 SW 和 BRKS 电压是否上升。  如果 SW 可能上升、则低侧 FET 不短路。  如果 BRKS 不上升、则左侧 BRK FET 不会短路。

    然后、它会灌入小电流、并监控 SW 和 BRKS 电压。  如果 SW 电压可以下拉、则高侧 FET 不会短路。  如果 BRKS 可下拉、则右侧 BRK FET 不会短路。  

    这是一个非常简单的方案、您可以看到、如果不使用断路器、检测逻辑将不能正常工作、并且可能会产生错误的检测结果。

    要求 VIN 电压10V 高于 LV 端口电压是因为断路器从 VIN 获取电流、BRKG-BRKS 阈值电压为8.5V。  如果电压不满足此要求、电路可能会保持关断状态。  这仅与故障检测模式相关。  如果禁用故障检测、则仍可使用断路器功能、并忽略8.5V 阈值。  但您的 VIN 电压应高于 LV 端口、否则断路器 FET 将无法完全导通。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi