This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:预充电电流非常低

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956428/bq24092-the-pre-charge-current-is-very-low

器件型号:BQ24092

设计

充电管理原理图、其中连接到 PRETERM 的 R6尝试了0Ω Ω 和1KΩ Ω、但预充电电流非常低;
根据现有配置、快速电流应为300mA;
当锂电池(3V~4.2V)进入过放电状态时、预充电电流太小、将锂电池从0V 拉回有效电压输出需要很长时间。
请帮助了解原因以及如何修改?

情况紧急。 请立即帮助支持。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预充电的可编程电阻范围应在1k 和10k 范围内。当电阻值为0欧姆时、器件将使用等于快速充电20%的电流;1k 欧姆将提供10%的电流。

    通过增大电阻器值、您将增大预充电电流、如下所示。