This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100功率电压

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907140/bq35100-bq35100-power-voltage

器件型号:BQ35100

大家好、团队成员

有一个具有 MCU (EFR32BG13P532F512)和 BQ35100的客户电路板。 MCU 的输出电压设置为2.0V、因此如果我正确的话、这个电压为电路板上的所有 IC 供电、包括 BQ35100。 BQ35100在此电压下是否可能可靠工作? 根据 BQ35100数据表、Vregin 最小值应为2.7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lurii、

    该器件至少需要2.7V 才能正常工作。 GE 引脚需要至少为2.65V。 设计用于的原电池通常为3.6V、因此您可以直接从电池上断电。 您可以使用 MCU 来驱动 FET、该 FET 也会拉取 GE 引脚的电池电压。

    谢谢、

    Eric Vos