This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53315:纹波

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956353/webench-tools-tps53315-ripple

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在我的设计中使用 TPS53315以下是与它的仿真相关的几个问题。

请使用 WEBENCH 设计工具查找以下纹波和 TPS53315针对5V 输出的稳态仿真结果。

 在中、即使在 CONFIG 窗口中将最大纹波设置为0.2%、pk 至 pk 纹波也超过0.4%。

 而输出电压在纹波波中逐渐下降、但 WBENCH 工具限制了 其时间范围、因此我无法在更长的时间周期内进行检查。

 TPS53315的 webench 无法 选择导出 TINA TI 或 PSPICE for TI 以获得完整 的正确波形、 我没有其他仿真选项、请在这方面提供帮助。

谢谢、此致

Adarsha A N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求 webench 团队研究这个问题。

      www.ti.com/.../slvmam6上有一个独立模型     、可在 webench 生态系统之外的 TINA 仿真器中使用。   

    您可以使用测试台作为起点、对输出电容器进行微调以降低输出纹波