This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:具有振荡的 SW 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS561208, TPS562200, TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907212/tps562201-sw-pin-with-oscillation

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件: TPS561208TPS562200TPS562208

当我们测试 tps561208和 tps562201时、我们发现2201的 SW foot 有一点振荡。 请帮助您了解这是否是正常现象?

此外、在同一电路板上进行此比较并通过芯片更改进行测试。 1208没有振荡、2201有振荡。

在测试 tps56200的工作波形之前、存在类似的异常、所有异常都属于同一个序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    TPS562201和 TPS562200是 脉冲跳跃模式。 TPS562208是 FCCM 模式。

    轻负载时、TPS562201和 TPS562200将具有脉冲跳跃以保持高效率。 而 TPS562208将在轻负载时强制生成脉冲。 因此、我认为您的测试波形在轻负载下、因此 TPS562201是脉冲跳跃模式、您将在 HSD 和 LSD 均关闭时看到 SW 振荡。 而 TPS562208始终处于开关状态。

    谢谢、

    Lishuang