This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求提供 LDO 建议、以便在热敏电阻中使用电压应用。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03, TPS7A02, TPS7A05, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955771/request-for-ldo-recommendation-for-voltage-application-to-be-used-in-thermistor

主题中讨论的其他器件:TPS7A03TPS7A02TPS7A05TPS7A20

您好、TI 专家。

客户正在寻找用于热敏电阻的电压应用 LDO、如下面的电路所示。

请推荐满足以下条件的产品。

(所需条件)

1.我希望器件使用时间内静态电流和 GND 电流消耗较低的器件。

2.我想找一款输出电压容差和噪声较低的产品来实现精确的电压应用。

Iq 和 Ignd 也是重要的特征。 此外、我希望产品具有良好的输出电压噪声(VN)和电压稳定性特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    客户应查看 TPS7A02或 TPS7A03。  这些是专为电池应用而设计的先进低 IQ 器件。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Stephen

    客户询问除"TPS7A02"和"TPS7A03"之外是否还有其他可推荐的器件。

    是否是满足上述三个条件的最佳器件?

    请确认。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    TPS7A02和 TPS7A03是具有25nA 和200nA Iq 的超低 Iq 器件、与 TPS7A05 (1uA)等较早的器件相比、其交流性能(噪声/PSRR)得到了进一步改善。

    通常情况下、很难有一个低功耗和低噪声的 LDO。 如果客户认为 IQ 略高于这些 NA 型器件、那么我建议在此处改用我们最新的 TPS7A20器件。 它具有6.5uA 的 IQ 以及7uVrms 的噪声、可满足您的所有客户要求。

    此致、

    Wilson