This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:初始输出电压阈值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906602/lm61460-q1-initial-output-voltage-threshold

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

我想知道、我们是否有 输出电压阈值规格。

我是说、如果输入电压为12V、输出电压为5V。 当我在输出侧具有"3V"初始电压时。 我们的器件是否会发生电源故障?
我们是否具有该3V 的相应值?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    此器件 具有±1%的总输出调节精度。  

    我不确定我是否完全理解这一发言。

    当 我在输出侧具有"3V"初始电压时。 我们的部件是否会发生故障?" -我假设您的问题是、当 VIN=3V 时、转换器的预期行为。 如果我的假设正确、请参阅以下陈述。

    为了启动转换器、VIN 需要斜升至3.95V 以上、并且一旦转换器运行、Vin 需要低于3.0V 才能 关闭运行。

    希望这对您有所帮助!

    如果您有更多问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    很抱歉,我认为我的发言不清楚。

    我的意思是、当输出侧在输出电容器中具有初始电压时、如果我们的电源 IC 能够通电。(可能是电容器未完全放电)

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    是的、IC 将通电。

    在上电和预偏置条件下、直到软启动值达到与3V 输出输入电压相对应的值时、您不会看到 SW 节点引脚上的开关。 一旦内部 SS 达到该值、您将开始看到开关电压和输出电压开始从3V 单调上升到5V。

    希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师