This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10010EVM:LM10010 EVM 波形

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953310/lm10010evm-lm10010-evm-wavform

器件型号:LM10010EVM
主题中讨论的其他器件: LM10010

大家好、

这是 LM10010EVM 板、即 P1连接器 VIDC (8引脚)捕获的波形。

它用于设置 LM10010的参数、请帮助检查是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dane、  

    让我将此主题转发到正确的论坛、以便您获得支持。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petkov:

    谢谢、我是否在错误的论坛上发布了此主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dane、

    我将订购 EVM 并检查此行为。

    您在这里测量的橙色曲线是什么?


    谢谢、


    Dorian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dane、

    您是否有以上问题的答案?

    我今天收到了 EVM、我将开始评估并在下周早些时候回来。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    谢谢、等待您的测试结果

    客户认为 EVM 已损坏、则会使用另一个测试点进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dane、

    您能告诉我客户测试的配置是什么吗?

    信息越多越好。  

    实际上、我不会期望 VIDC 波形的运行方式与此类似、要么是逻辑低电平状态、要么是逻辑高电平状态。

    谢谢!


    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dane、

    您是否在此处有任何更新?

    我没有听到您的反馈。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    他们有一个新的 EVM 来进行测试、我将检查他们的测试结果。

    任何反馈都将告知您。 谢谢!