This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852S SIC 解决方案

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906503/iso5852s-iso5852s-sic-solution

器件型号:ISO5852S

大家好、

 您是否有 ISO5852S 驱动并联 SIC 的参考设计?

您能否帮助评论如何配置 ISO5852S 的过流阈值

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sunny、 负责此设备的同事今天就联系在一起。 他明天将作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    我们没有用于驱动并联 SiC 的 ISO5852S 参考设计(每个驱动器驱动2个 FET)、但可以这样做。 如果 ISO5852S 无法为并联情况提供足够的驱动电流、则可以使用外部缓冲器(推挽)来提高驱动强度。 或者、可以使用具有更高驱动电流的 UCC217xx 系列。

    如此处所示

    对于第二个问题、如果您询问如何使用"短路"检测 DESAT 保护阈值确定、请记住它基于电压、而不是完全基于电流。 DESAT 检测 FET 的"去饱和"、这在 SiC 上没有那么有效。 基本上、它检测到 VDS/VCE 从饱和区中增大。 就发生这种情况的 IDS 电流而言、它将取决于驱动电压下的设备 IDS/VDS 曲线。 这可能在 FET 数据表中提供。

    在此处的数据表中计算 DESAT 检测阈值。

    如果需要基于 OC (串联电阻)的检测、则 UCC217xx 系列可能比 ISO5852S 更适合。


    相反、如果您询问如何确定某个配置(栅极电阻器+ FET)是否会超过 ISO5852S 的驱动电流额定值、下面的技术手册中提供了一种估算方法。

    IOH/IOL 电流技术手册

    在下面的等式中、突出显示的值应该从数据表中更改为 ISO5852S 的峰值/最大值。 还应计算热性能。 可能低于峰值驱动电流限制、但仍超过温度

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dimitri,

    非常感谢您的详细评论。

    此致、Sunny