This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:查找高 PSRR >50dB@100k

Guru**** 2518270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, LP5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956411/tps745-q1-find-a-high-psrr-50db-100k

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件: LP5912-Q1

尊敬的团队:

TPS745-Q1的 PSRR 为45dB@100k。 我的客户希望找到更大的 PSRR 器件。 PSRR>50dB@100k。 我们有这样的器件吗?

输出电流大于450mA。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    LP5912-Q1可以非常接近。 我们还有一些其他正在开发的器件、可能也能够满足您的客户要求。 我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Wilson