This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200:bq27541-V200

Guru**** 2615775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953361/bq27541-v200-bq27541-v200

器件型号:bq27541-V200

我们使用 Gauge Studio 在 BQ27541DRZT-V200器件上对新的黄金映像进行编程。

两种情况:

1:我们的器件具有多年的现场服务、并使用膨胀的 LiFePO4电池进行返修。

我们使用容量较小的电池替换电池、并使用新的黄金映像更新器件。 在加载阶段、器件冻结。 唯一的方法是更换设备。

2:在将黄金映像加载到全新器件时、器件会反复冻结:唯一的前进方向是更换器件。

我正在寻找一种工具或程序来解锁器件。

我还在寻找如何避免它们冻结的帮助。

多年来、我们一直在使用此编程器和相同的过程-为什么现在我们已经为更小的电池构建了一个新的黄金映像、我们是否遇到了这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    冻结是发生在所有仪表上还是仅发生在某些仪表上? 您能否共享这两个文件、以便我们进行比较和查看?

    如果文件损坏或、或者存储器位置不兼容、通常会发生冻结。 尝试重新创建黄金映像以确保其未损坏。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    仅在加载较新图像时、它才会出现在较旧的监测计上。

    正常生产的浴缸工作正常(新装置、新图像)

    切换到 ROM 模式后、器件立即停止响应。

    唯一的方法是更换设备。

    我正在寻找能够让我恢复设备而不是更换设备的工具。

    或者、事先准备好器件以避免器件冻结。

    此致、

    Willie van Wyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    如果监测计内存损坏、您将无法恢复。 编程期间的电源中断、尝试使用.gg 文件将新固件编程到旧监测计或损坏的黄金映像都会导致这种情况。

    那么、在它停止响应之前、不会执行任何命令? 在 ROM 模式下、监测计地址变为0x16、它是否响应该地址?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    好消息:器件在地址16 -起始寄存器08读取时响应。

    结果是始终如一的 A3 DA。

    此致、

    Willie van Wyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    在 ROM 模式下、监测计使用的命令与正常运行时不同。

    您可以参考这篇其他文章、了解如何进入和退出 ROM 模式: e2e.ti.com/.../2680481

    此致、

    Wyatt Keller