This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:精度规格是否包括线路调节

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907080/tps745-q1-does-accuracy-spec-include-line-regulation

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

TPS745-Q1的精度规格为最大1.5% 这是否包括下面图6中的精度说明? 或者、图6中表示的误差是否是1.5%精度规格之外的误差?

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    在此数据表中、线路和负载调节与设定点精度(输出精度)分离。

    谢谢、

    斯蒂芬