This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:参考 原理图&放大器;源代码

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956082/tps23881-ref-schematic-source-code

器件型号:TPS23881

您好!

我们的客户计划绘制原理图、PCB 图并制作固件来控制此器件。

他们正在使用 OrCAD  16.5.

您可以向我发送以下请求吗?

OrCAD 文件关于参考 原理图和 PCB 库。

2.参考 源代码。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、您的设计中有多少个端口? 它们都是 BT (90W) 端口吗? 您是否在寻找 EVM 的设计文件? 还是24端口参考设计? 请注意、我们的所有参考设计和 EVM 都是在 Altium 中设计的、因此很遗憾、我们没有 OrCAD 文件。 如果您有兴趣、我仍然可以发送 Altium 文件。

    最后、如果您想设计自己的 PSE 系统软件、我们还提供了参考代码。 我们还提供了完整的系统 PSE 软件解决方案 FirmPSE、可用于进行电源端口管理。 请告诉我上述答案、我可以引导您找到 正确的系统链接和文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复。

    我在网站上有一个参考文件。

    我们的客户将使用8端口。

    我有请求。

    是否可以从 Altium 转换为 OrCAD?

    如果可能、您能否发送 OrCAD 文件和参考 8端口原理图?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我还有另外一项请求。

    TI 提供的 FirmPSE 相关材料时。

    但除了.exe 文件之外、没有源代码。

    我们的客户将使用 Nuvoton MCU 来控制 PSE。

    因此、它们需要基准 源代码不是.exe 文件。

    如果我们无法向客户发送源代码、则不会选择我们的解决方案。

    因为他们没有足够的生产时间。

    请向我们发送源代码吗?

    我期待收到您的良好答复。

    此致、

    Michael

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、Altium 无法输出到 OrCAD 原理图 、因为我们过去已经尝试过这种情况。

    FirmPSE 设计用于与用户指南中引用的 MSP430配合使用。

    由于您提到您使用的是不同的 MCU、因此我建议查看 以下链接 、查看可帮助您启动软件的参考代码。 谢谢!