This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:复位延时时间的最大/最小值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955712/tlv840-max-min-value-for-reset-time-delay

器件型号:TLV840

您好!

TLV840的用户可编程复位延时时间定义为  

TD=618937 x C_CT +80us

我认为这只是一个典型值。 我的客户想知道这方面的最小值和最大值。
如何考虑每个 C_CT 值的最小值/最大值?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我正在研究您的问题、我会向您回复简短的问题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    根据我们的设计人员、假设 CT 引脚上的电容器理想、最小/最大值应为+/-30%。  我希望这能回答你的问题。