This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22969:浪涌电流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907161/tps22969-inrush-current

器件型号:TPS22969

您好!

我有关于浪涌电流限制的问题-此组件上是否存在该问题?

我的输入为5V、输出电容为500uF。 持续1.6A 电流。

还可以吗?

我能否使用 Vout 上升时间来计算浪涌电流?

您的坦克、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    所有负载开关都具有一定程度的浪涌电流控制。 这是通过具有受控上升时间来实现的。 一些器件还具有可调上升时间、可进一步管理系统中的浪涌电流。 TPS22969没有可调上升时间、但该器件的较长上升时间有助于在重负载电容应用中限制浪涌电流。

    浪涌电流可通过以下公式计算:

    上升时间的测量范围为 VOUT 的10%到 VOUT 的90%。 输入电压为5V 时、我们的中的 DV 将为 DV = 4V。 时间变化将是上升时间、对于该器件、该时间变化将为 dt = 2663us。 使用500uF 的负载电容、您可能会期望大约0.75A 的浪涌电流。 实际上、浪涌电流应低于该电流、因为较重的负载(较高的输出电流)会导致较长的上升时间。 即使是0.75A+1.6A、通过器件的总瞬态电流也将为2.35A。 这低于器件的6A 电流额定值、因此我不会预测浪涌电流对器件造成问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles