This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:升压输出电压随着负载电流的增加而下降

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902342/lm3478-boost-output-voltage-is-falling-down-with-increasing-load-current

器件型号:LM3478

您好、E2E、

 我使用 lm3478升压转换器 IC 来提供10V 和2A 的平均电流输出。 输入是使用4V 电池提供的。 问题是、在更高的负载下、输出电压会下降到相当大的值、即高达7-8V。 我不明白为什么会这样做。 我尝试通过减小 Rsense 来增大输出电流(这次为20m Ω)、但没有看到任何改善。 我们在开关节点上观察到一些不均匀的振荡、但这些振荡不是很清晰、很容易相信。

 我使用的组件值为 L=15uH、Cout=400uF、Rsense =30m Ω、Ccomp = 0.22uH、Rcomp = 5.1k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您使用 LM3478。  

    您能否在标称工作条件和高输出电流条件下发布原理图以及开关、COMP、VCC 和电感器电流的几个周期波形?

    更改 Rsense 不会影响输出电流、因为 Rsense 控制将触发逐周期电流限制保护的电流限制。  

    如果您在执行步进负载时遇到振荡、则可能是电路不稳定。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改 Rsense 不会影响输出电流、因为 Rsense 控制将触发逐周期电流限制保护的电流限制。  

    >>在 lm3478的数据表中、在第页上 20、等式18和19、它表明 Iout 依赖于 Iswlimit (保持 Vin、FS、D、L 恒定)、Iswlimit 与 Rsense 成反比。 这意味着、随着我们降低 Rsense、负载电流应增大。 "8.2.1.2.4设置电流限制" 部分的第一行中还给出了"可传送到负载的最大电流量由感测电阻器 RSEN 设置 "。 那么我不明白它如何不影响输出电流。 plz 解释。  

    如果您在执行步进负载时遇到振荡、则可能是电路不稳定。

    >>这是可能的。 但不确定振荡。 这些情况并不明显。

    目前我没有波形和测试结果。 但占空比设置为62%。 如果您是按输入电压表示 VCC、则会将其设置为4V。 我将以 PNG 和 Eagle .sch file.PFA 这两种格式向您发送所用电路的原理图。

    感谢您的回复。

    e2e.ti.com/.../LM3478-Boost-for-e2e.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    让我澄清一下我在 Rsense 发言中的意思。 我的意思是、如果您保持了原始的电流感应电阻器、则电流限制阈值会按原样设置、并在最大工作点上方留出一定的余量(根据公式18确定)、因此您只需增加负载而不更改值、直到触发过流保护。  

    通过减小电流感应电阻器、您实际上没有增加输出电流-您刚刚将限值设置为更高的值、这将影响您的稳定性。  

    第8.2.1.4节的第一句话描述了在升压转换器运行中、平均电感器电流与输出电流成正比、二者之间的关系为 Iout/(1-D)。 因此、Rsense 的大小应能够在负载电流足够高时实现过流保护、但在预期的工作条件下不应直接影响负载电流。

    是的、我指的是 VIN 而不是 VCC。 很抱歉造成混淆。

    感谢您分享您的原理图。 不幸的是,很难阅读。 您能否重新组织原理图、使标签不相互重叠、并且工程图不重叠、例如 PIN8上的 GND 和 VIN 冲突?

    谢谢、

    Richard