This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:在1.5A 时将3.6V 升压至24V?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955637/tps61178-boost-3-6v-to-24v-at-1-5a

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS55340

大家好、

客户正在寻找升压转换器、以极低的重复率将锂聚合物电压(3.6-4.2V)转换为最佳24V (最小18V)、同时以最佳1.5A (最小1A)转换最大1分钟。 这是否适用于 TPS611781? 从数据表中的效率图中可以看出、效率看起来会非常低。 但我也找不到更合适的升压转换器。 您有替代解决方案吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz:

    TPS61178无法提供24V 电压。

    您可以检查 TPS55340、但我不确定它是否能够处理1.5A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    这是正确的、但我确实支持20V、这仍然在其限制范围内(最小18V)。 在1A 时将3.3V 升压至18或20V 时、效率会是什么样的?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz:

    这意味着客户可以接受18V/1A? 如果您可以确认情况、我愿意在 EVM 上进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    是的、这些是绝对最低要求。 因此、如果20V/1A 或20V/1、5A 能够正常工作、则效果会更好。 感谢您在 EVM 上测试效率。

    此致、
    Franz