This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:为什么 TPS7A85A 的热特性比 TPS7A85差?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955863/tps7a85a-why-does-tps7a85a-have-worse-thermal-characteristic-than-tps7a85

器件型号:TPS7A85A
主题中讨论的其他器件: TPS7A85

大家好、

 我了解 TPS7A85和 TPS7A85A 与相关主题的区别。 一个问题是:

为什么 TPS7A85A 中的热特性(Theta_JC、Theta_JA 等)比 TPS7A85中的热特性(即使它们采用相同的封装类型 VQFN)更差。 请帮助我理解它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然封装在热耗散方面具有很大的作用 、但芯片尺寸也是一个因素、TPS7A85A 的芯片稍小。 芯片越小、散热所需的芯片表面面积越小、从而会使热阻产生折痕。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常清楚! 谢谢你。