This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于预充电和快速充电开关条件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905373/bq25703a-about-precharge-and-fast-charge-switching-conditions

器件型号:BQ25703A

您好!

您能告诉我预充电和快速充电开关的相关信息吗?
(4节电池和 EN_LDO 是有效 条件。)

即使 ADCVSYSBAT 下降到低于 MinSystemVoltage (11776mV 设置)、ChargerStatus 也不会变为预充电。
  BQ25703A 不使用 ADCVSYSVBAT 电压在预充电和快速充电之间切换。
  这种理解是否正确?
  如果是、 您能告诉我电池 LOWV 比较器的检测方法和阈值吗?

使用监测计的电压信息代替 ADCVSYSBAT。
在这种情况下、BQ25703A 切换到 MinSystemVoltag 附近的预充电。
但是、充电状态需要一段时间才能切换到预充电。
您能告诉我 bq25703A 反映 ChargerStatus 的时序情况吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    BQ25703A 通过 SRN 引脚测量电池电压、并使用迟滞比较器来决定预充电或快速充电。 例如、当1S 电池电压低于2.8V 时、它处于预充电状态;当1S 电池电压高于3.0V 时、它处于快速充电状态。 电池低电压比较器中有一个200mV 的迟滞。 请参阅数据表中摘录的以下规格。  

    2.由于电池电量监测计 IC 对预充电有专用/独立的控制,因此它对充电模式有自己的控制。 可能存在时间差异。 有关 BQ25703A 状态刷新的说明。 它是瞬时的、没有进一步的延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的响应和支持。
    请允许我询问您的答案和解释。

    〉1。 BQ25703A 通过 SRN 引脚测量电池电压、并使用迟滞比较器来决定预充电或快速充电。 例如、当1S 电池电压低于2.8V 时、它处于预充电状态;
    〉当1S 电池电压高于3.0V 时、它处于 FastCharge 状态。 电池低电压比较器中有一个200mV 的迟滞。 请参阅数据表中摘录的以下规格。  

       您能告诉我4节电池的“VBATLV_FALL、VBATLV_RISE、VBATLV_RHYST”吗?
    客户已将 MinSystem 电压寄存器设置为11776mV。
    客户想知道   对应于“MinSystemVoltage”的“VBATLV_FALL、VBATLV_RISE、VBATLV_RHYST”。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过乘以 x4来扩展4S。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的支持。
    我理解您的解释。

    客户希望了解预充电和快速充电之间切换的详细信息、以实现严格的充电控制。

    1.对于4节电池、以下理解是否正确?
    ・BATLOWV 下降阈值:11.2V  
    ・BATLOWV 符号阈值:12V
    ・BATLOWV 滞后:200mV

    2.您能告诉我“BATLOWV 下降阈值”“BATLOWV 上升阈值”“BATLOWV 迟滞”的最大值和最小值吗?

    3.在 LDO 模式使能中、MinSystemVoltage 设置是否会影响比较器阈值?
    数据表中描述了以下内容。
        例如、如果 MinSystemVoltage 设置为15V、哪个设置具有优先级?

        

    很抱歉我的连续帖子。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATLOWV 下降阈值:11.2V  
    ・BATLOWV 上升阈值:12V
    ・BATLOWV 滞后:800mV

    2.没有分布数据。  

    3.最小系统电压不会影响比较器阈值。 该器件中的 BATLOWV 比较器是固定的。 当 EN_LDO 打开时、当电池电压低于最小系统电压时、充电电流将被钳位。 我认为没有冲突。 这两种方法都将如所述有效。 在这种情况下、EN_LDO 将预充电电流扩展至最小系统电压。  

    希望这澄清了您的问题。