This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:与 bq7716xy 结合使用的 BQ77915

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906809/bq77915-bq77915-combined-with-bq7716xy

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ7716

尊敬的 TI 员工:

我在我的设计中使用的是 BQ77915、并且希望通过 bq7716xy 实现独立的二级保护。 当电池与负载断开连接时、我尝试尽可能减小睡眠电流、这两者的结合看起来会使我获得大约最大5uA 的睡眠电流。

我假设我只需要将这两个器件从每个电池分支掉,但我想再次检查我需要处理的这两个器件之间是否存在测量干扰?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    是的、使用的单个滤波器对电池上的电路进行分支、这将为您提供两个电路的最佳隔离。  请注意常见路径电阻、尤其是在进行平衡时、因为 BQ7716会看到由于路径电阻引起的任何平衡电流变化的电压。 例如、如果您有一个将电池连接到 BMS 板的柔性电路、请勿在柔性板上放置电阻器、一旦您进入 BMS 板、就再次对电路进行分支。