请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060 尊敬的团队:
VIN 为12V、EN 引脚为 R1838加上3.3V、两者均由直流电源提供、以下条件已经过测试
1.在12V 接通后、EN 引脚提供3.3V 电压、但无输出
2.当12V 和 EN 引脚同时导通时、将会出现输出、但如果您尝试同时保持导通/关断状态、则有时会无法导通。
3.当12V 和 EN 引脚同时导通并输出时,请关闭3.3V 并再次导通,但仍然没有输出
如果上述方法将输入电压从12V 降至11.5V、则一切正常
电池移位:电池提供的电压范围为10.8~13.6V。
此外、我已经测量了 OVP 和 UVLO 电压、似乎没有触发保护、但发现当 Vin 12V 导通时、UVLO 检测到的电压大约为2V、 但是、当 EN 引脚的3.3V 电压进入时、UVLO 将降至1.8V。
BR
Kevin