This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:推荐用于可充电和不可充电的小容量、低功耗电池电量监测计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27Z561-R1, BQ35100, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907020/bq27220-recommendation-for-small-capacity-low-power-battery-gauge---both-rechargeable-and-non-chargeable

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R1BQ35100BQ27426

电池电量监测计专家、您好!

我们使用的是锂聚合物可充电电池或最大容量为50-60mAh 的纽扣电池。 因此、寻找合适的监测计:

1 -监测计可能的最低电流消耗-编辑:睡眠中的 BQ27220具有9uA、这对我们来说太大了。

2-小尺寸。 我们有严格的尺寸限制。

3 -如果可能、模型将使用不同的电池化学成分。 如果不是-那么两个不同的候选项也将起作用-一个用于可充电锂聚合物、另一个用于不可充电;

4 -如上所示、最大电池容量在50-60mAh 的范围内。 -如果我们使用比例因子10x (如不同测量仪表的用户指南 sluap5a.pdf、点6.1中所述)、这是可以的。

我们正在研究 BQ27220 (它还可以用作库仑计数器、在 MCU 上使用 EOS 算法)-但我们需要较低的功耗建议。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    就睡眠模式而言、BQ27220和 BQ27426是我们具有的最低电流选项。 我们还有 BQ27z561-R1、在关断模式下可降至0.5uA。 对于可充电锂聚合物电池、您可以使用这些电量监测计。 对于不可充电电池、我们唯一的解决方案是 BQ35100。 对于这种低容量和低电流、您需要增大感应电阻器值以正确调节。 此应用手册应提供帮助: https://www.ti.com/lit/an/slua792/slua792.pdf

    谢谢、

    鲁什