This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2554:电流感应功能

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956026/tps2554-current-sense-capability

器件型号:TPS2554

您好!

我假设 ILIMx 输出输出输出输出电流中有与电阻器的输出电流成比例的电流源、而不是针对过流事件测量该电压。

如果是这种情况、我是否有可能通过使用 ILIMx 输出来读取从 OUT 引脚流出的电流? 两者之间是否有已知的比率?

提前感谢您、

Marin Milovac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marin、

    ILIM 引脚的电压为恒定值、为400mV。

    您无法 使用 ILIMx 输出读取从 OUT 引脚流出的电流。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。