请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL1963A-Q1 大家好、
一位客户正在 其应用中使用多个 TL1963-Q1 LDO 稳压器、并希望了解有关该器件的过热保护的更多详细信息。 以下是他希望获得的信息。
初始变化或温度阈值(最小值和最大值、已知它应以125°C 为中心)
2.寿命终止变化
3.在多个器件上测量的阈值分布图
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
一位客户正在 其应用中使用多个 TL1963-Q1 LDO 稳压器、并希望了解有关该器件的过热保护的更多详细信息。 以下是他希望获得的信息。
初始变化或温度阈值(最小值和最大值、已知它应以125°C 为中心)
2.寿命终止变化
3.在多个器件上测量的阈值分布图
此致、
Danilo
您好 Danilo、
热关断是保护 LDO 的一种机制。 通常、它会在150-160°C 左右开始工作 因此、要回答您的问题:
初始变化或温度阈值(最小值和最大值、已知它应以125°C 为中心)- 125°C 是裸片的建议最高工作温度。 这不是发生热关断的地方。
2.寿命终止变化- 我们通常不会描述热关断行为的特征。 这不是一个精密阈值、如果 LDO 在其建议的范围之外运行、它是一个保护层、可节省 LDO 的成本。
3.在多个器件上测量的阈值分布图- 这是一个较旧的器件、可能需要一些时间来深入研究。 鉴于上述情况、是否仍需要此功能?
我希望这有助于回答您的问题。