This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:使用仿真电池断开输入电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907064/bq24074-disconnecting-the-input-voltage-with-simulated-battery

器件型号:BQ24074

尊敬的专家:

我的客户正在使用 BQ24074、在使用模拟电池断开输入电压时遇到一些问题。

测试方法如下:

1、VBAT 连接到恒压源、可对电池进行仿真、电压设置为3、3.5、4、4.15V。

VIN_CHG 连接到恒压输入端、电压值设置为6.7V。

连接电路后、恒压源会显示负电流、表示充电已开始。 此时、断开 VIN_CHG 输入并测量 VIN_CHG 端子处的电压。

测试结果:当仿真电池电压源的电压为3.5、4、4.15V 时、输入端子上会出现3.5、4、4.15V 的电压(对应于仿真电池的电压)。 当仿真电池电压为3V 时、不会发生上述情况。

请提供支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是由于 VIN_CHG 侧的输入电容器造成的。  当 VIN 高于 VBAT + VIN (DT)(检测阈值约为80mV)时、输入 FET 打开。 这意味着 FET 将导通、直到电压低于该阈值。 当 VIN_CHG 被移除时、电容器放电至大约 VBAT 电压、然后保持该电压、直到它逐渐自放电。 在移除 VIN 后、您可以尝试使用电阻器对输入电容器放电。