This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3440:ADS8885基准电压

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8885, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906211/ref3440-ads8885-ref-voltage

器件型号:REF3440
主题中讨论的其他器件:ADS8885OPA333REF5045

您好!

您能否查看我们的 ADS8885基准电压电路?  

谢谢!

此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我可以在 REF3440部分中为您提供帮助。

    REF3440需要在 OUT_F 至 GND 之间连接一个1uF 至10uF 的输出电容器。

    您是否有理由需要将20kOhm 电阻器连接到 OUT_F? 这将产生偏移误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    该设计基于以下各项

    由于 REF3440有反馈、我们的想法是保存 OPA333。

    所有器件(电阻器、运算放大器、REF + ADC)的温漂应低于10ppm/°C

    请分享您对这种方法的看法吗?

    谢谢!

    此致

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我看到它会形成 RC 滤波器。 这是公平的。

    我没有在工作台上尝试过这种方法、我的工作台功能有限。 由于稳定性、我仍然会在 OUT_F 输出上直接添加1uF。

    REF5045还需要该电容器。 该图中未显示它、但它确实出现在原理图中。