This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:断路器 ICB 最小值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956015/tps25982-circuit-breaker-icb-min-value

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:LM25066TPS24720

大家好、

此外,客户使用的是“TPS259827O”断路器类型。
请帮助检查他们是否可以使用 Rilim 接地(0 Ω)获得大约20A 的电路断点(这符合规格也符合20A 接近我们现在的测试结果)。

如果这是可行的,请分享国际竞争委员会的最低要求。

此外、TPS259827O 的 RILIM 最小值似乎不受 DS 建议运行条件的限制

客户能否在其设计中将 RILIM 用作64.9欧姆? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持!

    如另一个 E2E 主题中所述、不建议将该器件用于持续电流大于15A 的应用。 因此、请勿使用小于100欧姆的 Rilm 电阻器。  

    对于高电流需求、请使用 TPS24720或 LM25066

    此致、Rakesh